Other Parts Discussed in Thread: AFE4403EVM, AFE4403
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4403 您好!
客户希望 PDNCYCLE 尽量少使用 LED、但不通过 AFE4403EVM 测试控制 LED。
PDNCYCLE 能否仅使除 LED 之外的内部模块断电?
LED가、客户希望在 Δ Σ ADC 采集期间使用 CONTROL2 PDNTX 位开/关使 LED 亮起。
此时、不需要或需要最短的斜升时间、数据表中的延迟为50us?
μs:μs 设置 t1 > 50 μ s,t2 > 200 μ s,以确保关断模块有足够的时间从断电状态恢复
您能否建议在每个条件下进行精确数据采集的延迟时间。
PDNTX 位开/关=>??
2. PDNTX/PDXRX 开/关=>??
3. PDNAFE 开/关=>多于1s (在7.7时序要求中:电源斜升和断电)
此致、
Nicky