This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241:OPT9221的输出图像有问题

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/583474/opt8241-a-problem-with-the-output-image-of-opt9221

器件型号:OPT8241
主题中讨论的其他器件:OPT9221

大家好:

          我做了一个广泛的、它指 的是 OPT8241-CDK-EVM 板。 现在、我尝试 通过 I2C 配置 OPT9221、除了一个问题外、一切都正常。 当我尝试启用去混叠时、图像上有许多条纹。  当我使用  OPT8241-CDK-EVM 板时、不会出现这种情况。

           在检查硬件和更改寄存器后、我找不到原因。 好的、可以帮我吗。谢谢!

此致、
Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    需要使用多个寄存器来开启偏置。 能否列出您更改的所有寄存器?

    请参阅 OPT9221数据表的第7.3.7.2.1节。 此外、请确保 PHASE_COR_1和 PHASE_COR_2已按照第7.3.8.1节中的说明进行了正确编程

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anand 您好:
    感谢您的帮助!
    有以下寄存器:
    {0x5880、0x000001}、
    {0x5883、0x000026}、/* TG:SUB_FRAME_CNT_MAX = 2、
    Quad_CNT_MAX = 6 */
    {0x5CB2、0x000AAA}、/* DE:FREQ_RA比= 2730 (F1 * 4096 / f2)*/
    {0x5CB3、0x000A00}、/* DE:DELAY_FB_COEff = 2560 (F1 * 1024/24MHz)*/
    {0x5882、0x0208D5}、// TG:PI_CNT_MAX = 133333 *
    {0x5C28、0x000000}、
    {0x5C02、0x900C42}、

    {0x5C03、0x101800}、

    {0x5880、0x000000}、

    //调制频率设置:默认为24MHz
    {0x580C、0x0D8000}、
    {0x580F、0x00052A}、

    {0x5802、0x00001C}、
    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    您能否确认在序列结束时写入 intg_Duty_cycle 寄存器? 如果没有、您能否将 intg_Duty_cycle 显式设置为最后一步并进行检查?

    - Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Anand 您好:
    是的、我已经写入了 intg_Duty_cycle 寄存器。 如果我不在电路板中写入以下寄存器,OPT9221的输出图像是正确的,但这种情况不会出现在 OPT8241-CDK-EVM 电路板中。
    {0x5883、0x000026}、
    {0x5CB2、0x000AAA}、
    {0x5CB3、0x000A00}、
    {0x5882、0x0208D5}、
    {0x5C28、0x000000}、
    {0x5C02、0x900C42}、
    {0x5C03、0x101800}、

    此致、
    Chris