This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LDC1101:线圈设计器,如 WEBENCH®︎设计器 LDC1000

Guru**** 2544190 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101, LDC1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/579232/webench-tools-ldc1101-coil-designer-like-as-webench-designer-ldc1000

器件型号:LDC1101
主题中讨论的其他器件: LDC1612

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好

如果我们问 LDC1101、您会介意吗?

我们希望 使用 WEBENCHRegistered设计器模拟 LDC1101的 PCB 线圈。
LDC1101与 WEBENCHRegistered设计器不对应。
  是否可以使用 WEBENCHRegistered设计器模拟 LDC1101的 PCB 线圈?

根据我们的要求、我们想判断   是否可以使用 LDC1101检测(读取)转换量(0mm 到1mm)。


目标距离:4mm~6mm
-目标金属:8mm x 15mm x 3mm (厚度)
 PCB 线圈 尺寸的空间 :10mm x 10mm
-目标金属过渡量:0~1mm
 
此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、您好!
    您可以通过在 Webench 线圈设计器中选择 LDC1000或 LDC1612来为 LDC1101设计线圈。 线圈设计相同、但设计空间略有不同(振荡频率和 RP)。 或者、您也可以使用 LDC 计算器工具(www.ti.com/.../getliterature.tsp )来支持 LDC1101及其边界条件。 螺旋电感器设计器选项卡显示了通过将铝目标从一个距离移动到另一个距离而获得的频率偏移、同时在超出器件边界条件时自动显示警告。