This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:使用生成的 CONF 文件

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/576504/opt8241-cdk-evm-using-the-generated-conf-file

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

您好!

我正在使用 OPT8241 评估板和 Voxel Viewer。

我想知道如何将.conf 文件加载到 OPT8241评估板上。 我还可以手动更改 conf 文件吗?

此致、

Leroy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我一直在尝试执行同样的操作、我发现此页面特别有用。  

    github.com/.../CameraSystemConfigTest-Tool

    简短回答您可以将.conf 文件加载到 OPT8241板、是的、您可以手动更改.conf 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    *。conf 文件可在创建过程中通过 VoxelViewer 插入 HW。 在 VoxelViewer Profile->Profile Manager 下使用 Profile Manager 查看时,CDK EEPROM 上已有的 conf 文件会被标记(在相机中)。 Profile Manager 还允许您在 CDK 上导出配置文件。
    您可以手动创建 conf 文件,只需注意配置 ID 和继承。

    Larry