This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:关闭可变偏置

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP91000, LMP91002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/576190/lmp91000-turning-off-variable-bias

器件型号:LMP91000
主题中讨论的其他器件: LMP91002

是否可以关闭 LMP91000的可变偏置以提供100%的 VREF?  或者、我是否需要转到 LMP91002?  我需要给一个极谱溶解氧探头670 mV、当芯片仅提供输入电压的24%时、很难做到这一点。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    我将关闭此主题、因为您在其他帖子中已经回答了:

    e2e.ti.com/.../584727

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Carmine