This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851:有关操作的问题

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC0851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/573615/ldc0851-question-about-the-operation

器件型号:LDC0851

大家好、我对 LDC0851的运行有疑问、在未检测到金属时、IC 的输出电平为高电平、在检测到金属为低电平时、IC 的输出电平为低电平。

如果检测到金属后我将其移除、输出是否应恢复到高电平? 在我的电路中、几秒钟后会发生、这是正常的吗? 如何缩短该时间?

此致、

Juan Manuel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juan、

    一次转换完成后、LDC0851输出会更新。 该时间称为 tCONVERSITION、基于传感器振荡频率。 有关该时间的计算、请参阅数据表的第8.3.5节"转换时间"。

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luke、
    非常感谢您的帮助和支持。

    此致、
    Juan Manuel