请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT8241-CDK-EVM
首先、校准向导有点令人困惑、因为需要体素查看器用户手册来了解串扰校准必须执行的操作。
我们在平面(纸板箱)上放置了一个距离较远的反射物体(5x5mm 方形)、它看起来像一个像素(泄漏到相邻像素上)。
我们进行了校准、然后比较了一个具有串扰的云和另一个没有串扰的云。 对我来说、这两种方法似乎都是相同的。
我们希望最大限度地减小串扰效应、因为它往往会在不同深度的表面附近产生凸起的表面。
向导中的阈值是否会影响结果?
平面是否需要覆盖整个框架?
为什么校准代码不是开源的?