This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:湿度读数高达97%

Guru**** 2620655 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/575061/hdc1080-humidity-reading-is-high-at-97

器件型号:HDC1080

我将 HD 1080与 DHT22和俄勒冈科学气象站的湿度读数进行比较。  HDC1080的读数用于与其他传感器的读数大致匹配。 现在、对于其他传感器、HDC1080的读数为97%、而60%-70%。 27 C 的温度读数与我的其他传感器相匹配。

HDC1080是否受到某种程度的污染? 它只是坐在台式上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    我也遇到过类似的情况。 温度读数良好、但湿度读数超高。 在本例中、我始终得到 0xFFFC、这是可能的最大值。 我不知道 HDC1080有什么问题、它们是否容易损坏?  

    在我的示例中、湿度读数也接近其他传感器、但我后来连接了传感器、但并不是始终饱和。 我所做的只是用手指触摸传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试用吹风机加热传感器、然后让其冷却回室温。 现在、它的湿度读数为87%、但仍比我的其他传感器高20%。

    您可能需要立即运行内部加热器、然后才能消除吸收的水分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、在加热器打开的情况下、我每2秒在 HDC1080的读取周期中循环1000次、以查看是否可以获得与其他传感器相匹配的湿度读数。

    我住在澳大利亚布里斯班。 在这里、夏季、上午的湿度在25摄氏度时接近70%、在中午32摄氏度时降至约40%。 所以目前比较潮湿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我暂时回到了 SHT21湿度传感器。 我无法让 HDC1080正确读取湿度、但其读取湿度仍比其他传感器高20%、例如80%比60%。

    HDC1080现在可能出现了故障。 是否有人尝试在50°C 的温度下烘烤它们、以查看是否可以恢复湿度精度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Carmine

       您可能想评论湿度偏移问题(HDC1080的读数高20%、例如 87%对67%)。 其他 HDCCOD 是否发生过这种情况? 它仍然读取温度正常。

       也许我只需要更换它。

            谢谢你

               Roger Sanderson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Roger、
    很抱歉耽误你的回答。
    HDC1080精度的如此大的误差非常奇怪。 传感器元件可能已损坏或受到污染、或者直接暴露在高水平紫外线辐射(太阳光)下。
    您是否有其他 HDC1080新样本来重复比较?
    请告诉我。
    此致、
    Carmine