This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM57:LM57未使用 SENSE 引脚

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM57

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/572533/lm57-lm57-unused-sense-pin

器件型号:LM57

我正在考虑使用 LM57在10C 时打开加热器、在15C 时关闭加热器。

我想我需要选择5C 迟滞部分。 但是、由于我只有一个跳闸点、我应该将 SENSE2接地还是将其保持悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Khoi、

    感谢您与我们联系。 LM57具有5°C 和10°C 迟滞的两种优势 Rsense1和 Rsense2引脚不能悬空。 连接这两个引脚是为了确定跳闸点温度。 请参阅第20页的数据表表表表4。

    希望这对您有所帮助。 如果您有进一步的问题、请告知我们。

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我们使用它为小型外壳加热器启动10A 12V 继电器 Stego 12V、30W、最大10A 浪涌。

    已将原理图和链路连接至加热器。 我希望 LM57适合这种应用。  

    https://www.stego.de/us/products/heating/heaters/8w-13w/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以为 LM57 VDD 使用稳压5V 电源?
    该规格说2.45V 至5.5V、因此如果标称值为3.3V 或我们是否可以使用5V、我不知道吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Khoi、

    LM57的温度精度在整个范围内为2.4V 至5.5V (含5V)。

    谢谢、