请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC1612 主题中讨论的其他器件:LDC1614
传感器可靠工作的最大距离是多少?
传感器是否会检测到通过塑料的螺栓(除了其自身的外壳)。
传感器的最小尺寸是多少(我们可以使用更小的电池尺寸)。
BR、Gary
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Gary、
LDC1614可感测到的最大距离由电感式传感器线圈的外径决定。 为了获得最高分辨率、我们建议将目标距离保持在直径的3%到20%之间、但您可以可靠地感应到线圈直径的100%。 超过线圈直径的100%时、噪声可能成为更大的问题、因此难以获得准确的测量结果。 如需更多信息、请参阅 LDC 简介 TIPL。
是的、传感器可以通过塑料检测金属。 与传感器尺寸相比、螺栓的尺寸也会影响传感器的工作效果。 有关详细信息,请参阅以下文章: https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/inductive-sensing-target-size-matters。
最小的传感器尺寸取决于传感器频率。 LDC1614具有10MHz 的限制、因此根据传感器线圈参数和成对电容器、您可能会降低到3或4mm。
此致、
Justin Beigel