This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5053:灵敏度的长期稳定性

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5053, DRV5055, DRV5032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1182015/drv5053-long-term-stability-of-sensitivity

器件型号:DRV5053
主题中讨论的其他器件: DRV5055DRV5032

尊敬的专家:

我的客户正在评估 DRV5053并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

长期使用2年后、数据表中列出的灵敏度是否随时间变化?

如果灵敏度似乎发生变化、我想知道变化量。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    感谢您考虑使用德州仪器。 遗憾的是、数据表中没有列出灵敏度的生命周期漂移规格、并且我不知道我可以公开分享的任何数据。  但是、对于非常保守的最坏情况、我将使用数据表中灵敏度规格的最大值和最小值范围。  这些范围将包括器件制造容差、温度漂移和预期寿命漂移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:  

    感谢你的答复。

    我问过与 DRV5053相关的同一个问题、答案与 DRV5055答案不同。

    这是否意味着灵敏度规格在 DRV5032和 DRV5055之间有不同的概念?

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1182014/drv5055-long-term-stability-of-sensitivity/4452516#4452516

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    它们的指定似乎稍有不同。  看起来 DRV5053是一款较旧的器件、或者我们的业务量没有必要进行数据表更新、而是需要进一步阐明灵敏度方面的寿命漂移。  此外、根据型号、DRV5055似乎具有温度补偿或不具有温度补偿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢你的答复。

    我理解这种情况。

    DRV5055比 DRV5053新、 可在不进行温度补偿的情况下使用。

    关于 DRV5053,TI 的决定不会更新它。

    我鼓励客户考虑 DRV5055。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的欢迎。  我们很乐意回答其他任何问题。  至於现在,我认为这可以解决这个问题。  但是、如果需要对灵敏度规格进行更多的澄清、您可以在此处询问、或者它是否与另一个规格或问题有关、我建议您打开一个新线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    感谢你的答复。

    我将与客户分享您的建议。

    当他们有其他问题时、我会向您咨询一个新主题。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    新一