This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:关于 X 轴和 Z 轴分辨率

Guru**** 2555030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1182277/awr1843boost-about-x-axis-and-z-axis-resolution

器件型号:AWR1843BOOST

如果您想知道每个 X 轴和 Z 轴的可见宽度范围数据、您是否理解应该获得 MMWDEMO_OUTPUT_MSG_Azimut_STATIC_HEAT_MAP 或 MMWDEMO_OUTPUT_ENUM_Azimut_Elev_STATUS_HEAT_MAP 的信息?

此外、每个范围箱中该值有多少数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告诉我们您使用的是什么软件以及使用的配置是什么。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我知道、但也请在1D-FFT 期间发布每个距离库的数据结构。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对每个线性调频脉冲执行1D FFT。 线性调频脉冲中的 ADC 样本对应于距离单元:

    线性调频脉冲值1 -距离箱1

    线性调频脉冲值2 -距离箱2

    线性调频脉冲值3 -距离箱3

    (笑声)

    谢谢你

    Cesar