This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614EVM:LDC1614 EVM 的设计细节

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1614EVM, LDC1614, LDC1312, LDC1314DIAL-EVM, LDC0851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1171355/ldc1614evm-design-details-of-ldc1614-evm

器件型号:LDC1614EVM
主题中讨论的其他器件: LDC1614LDC1312LDC1314DIAL-EVMLDC0851LDC0851EVM

大家好、团队、

  我们购买了 LDC1614EVM 的评估板。 我们已根据用户指南测试了其基本功能。

根据 LDC_Tools-ext51、我们尝试了解了螺旋电感器设计的计算方法、LDC1614配置工具。

为了详细了解、有任何文档显示了 Excel for LDC1614评估套件中提到的所有这些参数的详细计算。

例如传感器电容、电感、匝数等的计算

此致、

Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayali、

    感谢您在传感论坛上发帖! 我们有几个有关 LDC 计算器工具的高精度实验室视频、下面是介绍视频 :https://training.ti.com/introduction-ldc-calculator-tool

    以下是专门介绍 LDC 工具的螺旋电感器设计器部分的视频: https://training.ti.com/spiral-inductor-designer-and-skin-depth

    我们还提供了一份文档、其中涵盖了有关设计所有类型电感器的一些其他详细信息: https://www.ti.com/lit/an/snoa930c/snoa930c.pdf

    希望这对您有所帮助、如果您有任何疑问、敬请告知!

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lara,

      感谢您的快速回复。

       您共享的链接,我已经浏览过它。

    正如我说过的、我们有 LDC1614评估套件、我想通过您的视频中显示的所有计算验证其参数。

    例如、 选择的传感器电容为390pf、但我不知道其他参数。 实际上我可以看到不是 匝数为14、它是两层电路板、但需要对此进行验证。

    是否有说明此评估套件设计参数值的文档或视频。

    即使我想知道、分辨率是针对 Excel 工具计算中的以下快照设置的。 希望您已了解我的要求。  

    此致、

    Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lara、

     还有一件事是可以检查示波器上套件的输出,如果是,那么您能告诉我在哪个点可以监控示波器上的波形。

    此致、

    Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayali、

    很抱歉、我误解了您的问题。 有关 LDC1614EVM 的更多详细信息、请参阅《LDC131x 和 LDC161x EVM 用户指南》 :https://www.ti.com/lit/ug/snou135a/snou135a.pdf

    本文档包含电路板的原理图和布局以及传感器线圈。 您可以使用顶层和底层查看传感器上的匝数。 电路板确实有4层、但中间的两层不包含线圈绕组。

    如果您尝试监控原始传感器线圈频率及其对目标的影响、则可以使用 J5或 J13对 COIL1进行探头、并通过 J4或 J6对 COIL0进行探头。 该器件通过 I2C 以数字方式输出数据、因此为了查看传感器数字输出数据、最好使用 GUI 来查看数字表示。

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lara、  

     感谢您的详细信息,我的波形会发生变化,但它就像失真一样。理想情况下波形应该是什么样的? 您是否有它的快照。

    最终、我们希望将此芯片用于编码器开发。 是否可以在不连接到 GUI 的情况下查看输出、而不是获得绝对输出。

    是否可以具有512、1024等线等增量输出。

    此致、

    Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayali、

    确保以接地为基准、从线圈探测传感器。

    在没有金属目标的情况下测量线圈 EVM 信号如下所示(请原谅这些探针上的噪声):  

    当我添加一个金属目标时、信号越衰减、我越接近目标:

    由于数据是以数字格式输出的、因此您需要使用微控制器从器件中提取原始数据并为您绘制图形、这正是 GUI 为用户处理的数据。 遗憾的是、该器件不输出任何模拟数据、但您可以通过手动探测目标来始终观察传感器如何受到目标的影响、但请记住、器件输出是信号处理方式的数字表示。

    我们提供了固件源代码、可帮助您编写定制固件、以完成您所需的任务: www.ti.com/.../snoc027

    最棒的

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、

      感谢您的详细信息。

    另一个与感应传感器相关的查询。 我刚刚浏览了 LDC1312 增量编码器旋钮的 PDF 下方内容

    https://www.ti.com/lit/ug/tidubg4/tidubg4.pdf?ts=1669613196957&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253DLDC1312%2BIncremental%2BEncoder%2BKnob%2526nr%253D16。

    在此中,他们解释了32个增量位置,根据计算,也可以使用1024行。 但要设计1024个传感器和目标设计将会发生变化。

    具有1024 PPR,4X256=1024

    目标几何体将有256段、每段0.703125度、间隔0.703125度

    是否可以将 PCB 直径为15mm 的部分置于上方?

    有关传感器设计的另一个查询。 在下面的 N 个位置的快照中、它们仅使用了2个传感器、根据 计算角度位置不同

    但是、对于32位设计、他们使用了4个传感器放置、这有点令人困惑。 您能详细说明一下这一点。  

    此致、

    Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Isaac、

      我尝试捕获原始数据、但仍然无法获取。

    我已附上一个视频、其中包含 LDC1614评估套件、CRO、铜带和 GUI。

    我已将 LDC1614评估套件连接到 GUI、当我在传感器线圈上移动铜带时、GUI 中的电感图会发生变化、 同时、我将 CRO 探针连接到评估套件上、如下所示、在 CRO 上、我将获得方波、但当我在传感器线圈上移动铜带时、CRO 上的信号没有任何变化  

     e2e.ti.com/.../original_2D00_e74a03eb_2D00_972b_2D00_4f2f_2D00_9fc0_2D00_473fc0b4446f.mp4

    此致、

    Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayali、  

    为了将 LDC1614EVM 连接到示波器、您可以在视频中将传感器通道的一侧连接到示波器探针的 GND。 LDC1614传感器波形是一个不连续的正弦波、因此最好使用不同的示波器通道测量传感器通道的每一侧、然后通过减去两者来获取差分。 例如、以下是连接的方式:  

    通过这种方式连接、您将看到如下所示的内容:  

    放大活动通道窗口、您将看到正弦波:

    关于编码器问题、链接的文档中的图14显示了从传感器放置位置获取等效数据的所有位置。 增加此处的通道数量不会影响检测到的位置数量。 当针对文档实施传感器设计时、它们实际上使用多个串联的传感器来增加传感器的电感。 它们利用等效的放置方式来确保所有传感器 A 段受到目标的相同影响、但 在实现中、仍然只有2个传感器与8段目标一起使用以获得32个位置:  

    在15mm 空间中实现256段传感器的挑战在于线圈设计。  直径为15mm 的圆弧中的外部电弧长度将小于0.1mm、这对于传感器而言空间不足。 您可能需要增加线圈的空间、或者考虑使用另一种方法来测量与 LDC1314DIAL-EVM 类似的角度。  

    如果这两种情况都不可能、那么像这样处理编码    器的另一种方法是使用霍尔器件、如使用霍尔效应位置传感器进行旋转编码视频中所示。

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justine、您好!

      感谢您的快速响应。 根据您的建议、通过采用差分输出、我能够在 CRO 上获得与您共享的波形相同的波形。

    您能不能通过增加我能够实现256段的外部电弧长度来提出建议。 我已经了解了 LDC1313转盘 EVM、但它提供了绝对值、我们需要增量输出。 我们已经有了编码器设计以及您建议的其他选项、例如基于霍尔传感器、基于光学器件、基于 MR 的器件。 我们希望使用电感式传感器技术开发编码器。

    您能不能提出一些可以满足我们要求的想法或设计参考。 我们希望开发具有增量输出且最大 PPR 为1024的电感式编码器。 如果可能、我们可以致电讨论这一点。

    此致、

    Sayali。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayali、  

    这方面的主要问题是确定您可以构建的最小传感器。 如果您要使用4mil 迹线宽度和间距在传感器线圈中进行2匝、则线圈电弧内边缘至少需要28mil (~0.7mm)间距。 为此、您需要感应线圈的内径为114mm、外径约为116mm。 如应用手册中所述、您仍可能需要串联多个线圈。  

    此致、  
    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

     感谢您的详细信息,您是否可以使用 LDC1314DIAL-EVM 的设计, 其中 PCB 的设计非常简单,但输出是绝对的, 但在控制器的帮助下,我可以将绝对值更改为增量值。 如果是、请分享一些将绝对输出转换为增量输出的基本编码示例。

    此致、

    Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayali、  

     《使用 LDC1314电感数字转换器的 μ 1º 转盘设计指南 》讨论了确定转盘角度的处理过程。 从这里、您可以通过根据旋转度对数据进行分段来对其进行离散化。 我们没有任何软件示例可供分享、但这些步骤都在文档中进行了概述。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

     感谢您的详细信息、很抱歉您迟到了、因为您在度假。

    目前、无论我们使用哪种编码器、它都是两个具有正交输出的通道和一个索引脉冲、用于指示一个旋转完成。 有关参考信息、请参阅以下编码器输出快照。 其分辨率为12 PPR (每转脉冲数)/LPR (每转线数),即在一次旋转中,它将提供12个高脉冲。  对于我们来说、这是具有12PPR 的增量输出、即高低脉冲。黄色是索引脉冲、蓝色是通道 A 输出、绿色是通道 B 输出。 CHA 和 CHB 之间的相位分流为90度、占空比为50%。  右侧的第二个快照是目录页面中的另一个参考。

      

     我介绍 了您的 LDC0851增量旋转编码器设计指南。 LDC0851的工作方式与比较器类似,可提供高输出低输出。 在具有 LDC0851芯片微控制器的 LDC0851增量旋转编码器中、使用将高输出低电平转换为1至32个位置的模拟值。 但 LDC0851只提供一个输出,我们需要两个输出用于正交,因此我们需要使用两个芯片和微控制器。

    您能否分享一些有关使用微控制器将 LDC 输出转换为所需格式的详细编码/文档、甚至我们如何知道" LDC0851增量旋转编码器"的后端编码、这将有助于我们进行设计。

    我们还完成了此设计 、以及 LDC1312增量编码器旋钮、顾名思义、它是增量输出、但我们的增量只是具有索引脉冲的高低脉冲。 在此设计中、LDC1312将数字输出和微控制器处理提供为所需的增量输出格式。

    您能否共享此套件的编码详细信息,如将 LDC 输出转换为增量。

    我们希望在没有 GUI 的情况下开发编码器,它应该独立工作。 我们将编码器放置在电机上,当电机旋转时,编码器将提供如上所示的输出。 我们不会输出七个段,这些段将显示从1到31的计数值。 我们希望仅使用高低电平的脉冲、并尽可能使用索引脉冲来指示旋转次数。

    要使用感应概念,我们将增大 PCB 尺寸,请提供有关转换因子的支持。

    此致、

    Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayali、  

    对于 LDC0851增量旋转编码器、可使用以下链接下载所用固件: https://www.ti.com/lit/zip/tidcbz8。  代码将特定于 MCU、但应显示如何处理 LDC0851的数字输出。  

    LDC1312增量编码器旋钮与之类似、但具有从器件读取数据并将其与阈值进行比较以将其转换为数字值的额外步骤。  

    为了仅具有低脉冲和高脉冲、LDC0851输出将足以满足这一要求、但正如您提到的、您需要两个器件来实现此正交输出。 如果您有一个不同的目标、每次旋转仅通过传感器一次、指示旋转次数的脉冲可以是单独的器件。  

    此致、  
    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

      谢谢你

    对于 LDC1312、我们可以有额外的步骤。 您为 LDC0851共享的代码要求我安装软件。

    是软件吗?

    如果我们对两个通道使用两个2 LDC0851、但您能建议您在一个旋转完成时显示索引脉冲。

    此致、

    Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayali、  

    代码是将固件下载到指定文件夹的安装程序。 运行.exe 后、它将如下所示:  

    要为旋转计数器使用额外的传感器、您需要有一个单独的目标、该目标每次旋转仅通过第3个传感器一次。 这方面的一个示例是具有如下内容:  

    但是、只要您可以实现某个每旋转一次只能通过第三个传感器的目标、就不会影响其实现方式。  

    此致、  
    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

     我可以获得这些文件、但代码将在 CSS 软件中打开、或者我需要安装任何其他软件才能访问该代码。

    此致、

    Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayali、  

    是的、您可以使用 CCS 来查看它。 主文件是 TIDA00828_Firmware_v3文件夹下的 main.c。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jutin、您好!

      我可以在 CSS 中查看代码。 再考虑使用 GUI 查看输出、即创建独立输出、我应该进行哪些更改。

    我能否订购 LDC0851旋转旋钮32位评估板。 我没有购买此板的选项。

    此致、

    Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sayali、

    为了从 GUI 中单独查看输出、我相信这正是您所要求的、您需要确保将代码配置为与您正在使用的 MCU 连接。 此外、 您还需要在代码中找到将输出发送到 GUI 的位置、并对其进行更改、以便您可以根据需要使用输出。

    您应该能够通过 此处的以下链接购买 LDC0851EVM。 您只需登录 TI.com 帐户即可下单。  

    最棒的

    ~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alicia,

    是的、您答对了、我想从 GUI 中单独查看输出、因为只有我问如何这样做、我是否需要购买任何其他器件。是否有任何参考

         我想在套件下面购买,您可以通过该链接分享我们已经购买的套件

    https://www.ti.com/lit/ug/tidubg5/tidubg5.pdf?ts=1671765747442&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253DLDC0851%2B32%2Bposition%2526nr%253D36

    此致、

    Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia、

     有关"LDC0851增量旋转编码器" TI 设计的另一个问题。 此设计中使用微控制器、仅将 LDC0851的高低电平输出转换为数字 o 至32、以在七段右侧显示。

    我可以直接将 LDC0851与输出微控制器搭配使用。 具有高输出电压。

    此致、

    Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayali、

    遗憾的是、我们的大多数参考设计(如您共享的参考设计)都不可销售。 但是、如果您想自己构建设计文件、我们会提供您可能会参考的设计文件。

    您下载的固件应显示如何处理 LDC0851的数字输出、您应能够根据应用进行调整。 只需记住、固件代码是针对参考设计中使用的微控制器的。

    关于您的最后一个问题、如果您只需要输出是高电平还是低电平、则可以独立于微控制器使用 LDC0851。 这里有一个很好的视频、展示了如何使用我在 这里链接的 LDC0851EVM 、该视频展示了如何在没有微控制器的情况下使用 EVM。

    最棒的

    ~Alicia