This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7200EVM:高速 LED 光调制器

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200EVM, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1182554/tdc7200evm-high-speed-led-light-modulator

器件型号:TDC7200EVM
主题中讨论的其他器件: TDC7200

大家好、

我们的客户正在寻找 高速 LED 光调制器。 他希望使用频率为 MHz 的 LED 或激光发送二进制信号(LED 打开/关闭)。 他还希望通过 LED/激光发送自定义的二进制信号、并希望了解 TDC7200EVM 评估模块所需的光源波长。 他能否使用 600-700 nm (红色)波长的光源?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    感谢您深入了解该论坛。  我们的超声波感应专家将在圣诞节和新年假期外出;但是、我将尽力为您提供支持。  根据提供的详细信息、我不确定这是用于调制 LED 的合适器件。  该器 件旨在测量 START 引脚上的脉冲边沿与 STOP 引脚上的脉冲边沿之间的时间。  启动和停止激励来自外部源。  如果您的客户想要测量来自两个不同激光源的脉冲之间的时间、则可以在 START 和 STOP 引脚的上游使用光电二极管将光信号转换为 TDC7200可以读取的电信号。  看起来、可用于边沿检测的最大时钟速率为16MHz、这将转换为大约63ns 的时钟周期。  它的两倍、126ns、是在边沿之间可检测到的最短时间。