This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP468:逻辑高电平值

Guru**** 2544020 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP468

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1182638/tmp468-logic-high-value

器件型号:TMP468

您好!

对于直流分析、我能否获得  TMP468的 VOH 最小值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMP468上的所有数字输出引脚(SDA、THERM1、THERM2)均为开漏引脚、只能驱动低电平、因此没有 VOH 规格。 这些引脚 需要 一个电压介于1.7V 和3.6V 之间的上拉电阻器

    此致、

    Jesse