This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101:与外部多路复用器配合使用。

Guru**** 1138790 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01102, LDC1101, TS3A5017, LDC1614
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1181629/ldc1101-usage-with-external-multiplexer

器件型号:LDC1101
主题中讨论的其他器件:TIDA-01102TS3A5017LDC1614

我正在考虑使用四个 LDC1101芯片的设计。 我知道 LDC1614是具有 LHR 测量的四通道版本、但是 LDC1101具有 LHR 和 Rp+L 模式。 作为 LDC1614的参考设计、TIDA-01102使用了 TS3A5017多路复用器。 尽管 LHR 和 Rp+L 是不同的测量模式、但我不会看到在 Rp+L 模式下使用多路复用器(如 TS3A5017)和 LDC1101时出现问题。

传感器频率将介于1MHz 至2MHz 之间。

那么、我的问题是:TS3A5017多路复用器(或等效器件)是否适合在 Rp+L 模式下与 LDC1101搭配使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、TS3A5017多路复用器可与 LDC1101搭配使用。 在路径中添加多路复用 器会增加串联电阻、与没有多路复用器的相同实现方案相比、Rp+L 测量值会偏移、但测量值仍会随目标交互而变化。 如果您寻找类似的替代方案、则必须将其保持为双路单极多路复用器、以便器件的两个传感器通道受到多路复用器的相同影响并同时进行开关。 还应注意多路复用器的带宽及其与传感器频率的关系。 TS3A5017在1至2MHz 传感器频率下具有足够的带宽。  

    此致、  

    Justin Beigel