This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:IWR6843

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1843, IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1180920/iwr6843-iwr6843

器件型号:IWR6843
主题中讨论的其他器件:IWR1843

您好、先生、

首先,因为我是海外用户,所以这个文本使用翻译网站。

因此 、可能存在跑偏

感谢您提前了解。

我之前听说过一位工程师、毫米波 SDK 是使用 C 语言编写的。

我想引用它、但在 SDK 中的哪个文件夹中可以看到 C 语言源代码?

(我特别想提及通信部分。)

感谢您的支持。
此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关如何编辑器件上的 C 代码、请参阅开箱即用用户指南。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=1AslXXD__1.00.00.26&node=A__ACG08uvVuwpX-4E74miWtw__radar_toolbox__1AslXXD__1.00.00.26

    最棒的

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    很抱歉、我不称职、但我不知道我应该参考标准用户指南的哪一部分。

    此外、当我今天联系客户支持时、他们回答说 C 语言源代码未公开。 哪一项是正确的?

    最后、如下所示、下载 SDK 的路径中有一些 C 语言源。 这些是什么?

    C:\ti\mmwave_sdk_03_06_00_00-LTS \packages/ti\demo\xwr18xx\mmw\dss\data_path.c

    (个人而言、如果有通信部分、我希望看到 C 语言源。)

    感谢您的支持。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、使用的器件是 IWR1843、而不是 IWR6843。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryota、

    我建议按顺序(从上到下)遵循整个用户指南。 开发人员指南部分将向您展示如何访问 C 代码、但如果您无法运行演示、这并不是很有用、其他部分将向您展示如何执行此操作。

    最好

    不需要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="492328" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1180920/iwr6843-iwr6843/4450324 #4450324"]

    此外、当我今天联系客户支持时、他们回答说 C 语言源代码未公开。 哪一项是正确的?

    最后、如下所示、下载 SDK 的路径中有一些 C 语言源。 这些是什么?

    C:\ti\mmwave_sdk_03_06_00_00-LTS \packages/ti\demo\xwr18xx\mmw\dss\data_path.c

    [/报价]

    该项目的整个 src 均可公开使用。