This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]指导手册中的传感器

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1180772/faq-sensors-in-cooktops

家用电器(尤其是炉灶面)是否使用霍尔效应传感器等位置传感器来确定旋转刻度盘的确切位置以设置热量设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问得好。 传统上使用的是机械刻度盘、但由于可靠性更高、电器制造商现在正在转向电子控制。 因此、霍尔效应传感器现在的使用越来越多、未来的使用将越来越多。 本质上、任何具有活动部件的电子设备都有可能使用位置传感器。 以下是霍尔效应传感器非常适合旋转刻度盘或旋钮的用例。

     

    用例:旋转转盘或旋钮的角度测量

     

    在下图中、霍尔效应传感器用于使用嵌入在旋钮内的偶极磁体检测旋钮/转盘的角度。 如果使用3D 传感器、器件不仅能够检测角度、而且能够检测许多应用中常见的向下推。

     

    在计算旋转轴的角度测量值时、如果生成等效的幅度场矢量、则轴上测量(传感器位于旋转磁体正下方或正上方)可提供最精确的角度测量。 但是、对于下面所示的控制旋钮、由于轴阻碍了传感器的放置、因此无法实现同轴实施。 对于此实现、需要具有增益校正功能的霍尔效应传感器。 如果一个磁场矢量由于放置原因而稍微衰减了更多、增益校正允许将衰减信号的幅度等效。 因此、角度误差显著减小。

                                                

    推荐产品:

    器件

    产品说明书

    说明

    系统级优势

    TMAG5273

    具有 I²C Ω 接口的低功耗线性3D 霍尔效应传感器

    ·     低功耗轴上和轴外角度测量功能。

    ·     各种磁体类型的温度补偿可实现更高的精度。

    ·     板载角度计算引擎可减轻 MCU 执行此任务的压力。

    工具和资源: