This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] Range Hoods 中的传感器

Guru**** 1825110 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5032
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1180367/faq-sensors-in-range-hoods

器件型号:LDC3114
Thread 中讨论的其他器件:HALL-HMI-RO摇 臂 EVMDRV5032

问题:家用电器–特别是车罩–能否使用位置传感器、例如用于按钮的电感式传感器或用于摇臂开关的霍尔效应传感器?

 回答:是的、在许多情况下(包括电器)、传统上由机械开关支持的控制确实可以通过电感式传感器或霍尔效应传感器来实现。 本说明的其余部分提供了两个示例、其中这些传感器用于通风罩控制。

用例1:风扇/通风和灯控件的按钮控制。

下图显示了一个带五个按钮的车罩控制仪表组、这些按钮控制排气扇转速和发动机罩下的照明。
这些按钮可通过电感式传感器实现。 执行此操作的最佳方法是什么?
请参阅下表、了解器件建议以及应用手册和其他文档的链接。

推荐产品

器件 产品说明书 说明 系统级优势
LDC3114 LDC3114.pdf 4通道电感数字转换器
低功耗接近和触摸按钮感应

器件模拟和数字功能与内部算法相结合
使该器件成为按钮应用的一流器件。

原始数据输出支持估算按钮按压力、
它可用于扩展按钮的功能,使其超出常规范围
开/关行为。

LDC2112

LDC2114

LDC2114.pdf 适用于低功耗的2或4电感式触控解决方案
HMI 按钮应用
器件模拟和数字功能与内部算法相结合
这是一款适用于按钮应用的一流器件。 。

相关文档

标题 说明 总结
将机械开关替换为电感式传感器 应用简报 简要调查使最不发达国家成为一个伟大途径的参数和特点
实现许多应用的按钮功能。
的电感式触控按钮设计注意事项
人机界面
应用简报 电感式触控按钮主要注意事项的简要调查。
用于电感式触控和磁性元件的评估模块
拨号非接触式用户界面设计
应用 EVM
使用 GUI、然后
用户指南
此 EVM 具有八个按钮和一个基于霍尔传感器技术的转盘。
EVM + GUI 提供了方便的实验平台和用户
指南提供了有关 EVM 设计和功能的详细信息。

用例2:风扇/通风和照明控制的摇臂开关控制。

范围机罩设计的一个可能目标是具有隐藏的风扇和光控件、因为设备前面的按钮可能被认为是不可取的。
如果控制装置位于车罩的下侧、则单独触摸可能难以导航和控制按钮。
在这种情况下、摇臂开关可能是最佳选择、并且可以使用霍尔效应器件实现这些开关。
请参阅下表、了解器件建议以及应用手册和其他文档的链接。

器件 产品说明书 说明 系统级优势
DRV5033FADBZ DRV5033.pdf 数字全极开关霍尔效应传感器
BOP 最大值/BRP 最小值=±6.8mT/±0.5mT

 

 

不同的灵敏度水平允许许多磁体尺寸和
放置组合。

DRV5033JDBZ DRV5033.pdf

数字全极开关霍尔效应传感器
BOP 最大值/BRP 最小值=±12mT/±1mT

DRV5032 DRV5032.pdf

数字全极开关霍尔效应传感器
BOP 最大值/BRP 最小值=±63mT/±30MT

相关文档

标题 说明 总结
用于人机界面的评估模块
(HMI)使用霍尔效应开关的摇臂开关
HALL-HMI-RO摇 臂 EVM
和用户指南
对使最不发达国家成为最不发达国家的参数和特点进行简要调查
一种为许多应用实现按钮功能的好方法。

其他工具和资源