This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM35:Ah/NOPB

Guru**** 2013580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1179918/lm35-ah-nopb

器件型号:LM35

您好!

我们收到了大量这类产品、它们的引线几乎以三脚架的方式弯曲。  根据 NDV 30引脚到 CAN 封装、这是否仍然可以接受?  是否有引脚形成的一致性规格?  从我看到的图像中、引线应该是直线向下的、而是分散的。

请查看照片并提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥斯汀、

    导联不会像这样弯曲。  如图中所述、引线是直下的、您也可以在图中看到引线下方是直的。  我想引线可能会在散装包装中弯曲一些、但这些引线看起来故意弯曲。  我将了解有关引脚形成规格的信息并告知您。  

    这些器件是从授权经销商处购买的吗?     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥斯汀

    仔细查看 JEDEC TO-46规范后、没有引线形成规范。  您在图片中显示的引线没有太大的弯曲、当引线填充到 PCB 时、通常会以这种方式弯曲、但我们没有关于允许弯曲角度的规格。