This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP1075:关于数据表中的误差值

Guru**** 1472595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1180262/tmp1075-about-the-value-of-error-in-the-data-sheet

器件型号:TMP1075

我希望您回答以下有关 TMP1075DSG 的问题。

数据表显示、典型值误差为±0.25°C、最大值误差为±2°C。

 A.误差幅度取决于什么? (客户担心典型值和最大值之间的误差幅度差异。)

 B.我们应该做些什么来将误差减少到 ±0.25°C 左右?

关于 数据表第一页上的"温度精度"图、

 A.红线(最小/最大限制)是什么意思?

 b."平均±3σ"是否意味着误差值在该灰线范围内、概率为3σ μ V?
   还是意味着误差值的平均值在该范围内?

如果您能回答这些问题、我将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍里-圣、您好!

    感谢您在传感论坛上发帖。

    [引用 userid="523092" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1180262/tmp1075-about-the-value-of-error-in-the-data-sheet ]ERROR 幅度取决于什么? (客户担心典型值和最大值之间的误差幅度差异)[/引述]

    在电源电压和温度范围内保证最小和最大规格。 典型规格不能得到保证、但在标称电源和温度条件下可以观察到。 这些额定条件可以在第8.5节表格顶部看到。

    [引用 userid="523092" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1180262/tmp1075-about-the-value-of-error-in-the-data-sheet "]我们应该如何将错误减少到 ±0.25°C 左右?

    不保证典型精度规格、但建议遵循数据表中显示的所有布局指南和示例、并在可能的情况下在标称器件条件下运行。 客户可以参阅此 应用手册 以了解电路板布局技术。 如果客户正在监控环境温度或电路板上组件的温度、则布局指南会有所不同。 有关环境温度监测、请参阅此 应用报告

    [引用 userid="523092" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1180262/tmp1075-about-the-value-of-error-in-the-data-sheet "]红线(最小/最大限制)是什么意思?

    图8-2中的红线显示了 DSG 封装在整个温度范围内保证的最小和最大精度。 这些红线对应于第8.5节中的最小和最大规格。

    [引用 userid="523092" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1180262/tmp1075-about-the-value-of-error-in-the-data-sheet 3σ"是否"平均值±3σ"意味着误差值在该灰线范围内、概率为 μ m?
       或者、这是否意味着误差值的平均值在该范围内?

    灰色线是指缓冲器±3σ μ A 时的典型温度误差值。 黑线是整个温度范围内的典型器件精度、但是在工作条件下仅保证红色最小/最大精度规格。

    此致、

    Nicole