This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:使用 SDK 的硬件触发演示

Guru**** 2551680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1179313/awr1843-hardware-trigger-using-the-sdk-demo

器件型号:AWR1843

您好!

SDK 演示 MSS 是否支持使用 GPIO 使用硬件触发器? 如果不是、如何添加对此功能的支持?

谢谢

Yuval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yuval 您好!

    没有直接使用硬件触发器的配置。
    要了解有关此功能的更多信息、您必须浏览接口控制文档、如果您下载 DFP 软件包1.2.6.3、该文档将提供。
    然后、您可以转到 C:\ti\mmwave_DFP_01_02_06_03\docs\mmWave-Radar-Interface-Control.pdf
    如果您可以转到第5.5.3节子块0x0102–AWR_FRAME_CONF_SET_SB、如果您转到第85、86页、它将说明如何配置脉冲。
    然后、您需要使用应用程序代码中的计时器来保持与 GPIO 的同步时间(使用驱动程序初始化此 GPIO)、这就是您能够从外部触发帧的方式。

    从接口控制文档中添加图片以供参考:

    此致、
    Saswat Kumar