主题中讨论的其他器件:LDC1101
您好!
我正在尝试通过 PC 上的串行终端软件与 LDC1101 EVM 进行通信。
EVM 用户指南提到了如何使用通信协议、然后让我确认一下。
在本指南中、有一个示例、将0x6B 写入0x31地址寄存器。
在这种情况下、是否可以以 ASCII 格式而不是二进制格式发送"02316B "?
那么、ASCII 格式的"k"应该被重新编入?
我尝试以 ASCII 格式发送"02316B"+enter、但我不能得到"k" resopnse。
发送"1"时、我得到了 ASCII 格式的响应"1FFFFFFF"。
此致、
OBA