This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101EVM:COM 端口协议

Guru**** 1138800 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1176727/ldc1101evm-com-port-protocol

器件型号:LDC1101EVM
主题中讨论的其他器件:LDC1101

您好!

我正在尝试通过 PC 上的串行终端软件与 LDC1101 EVM 进行通信。

EVM 用户指南提到了如何使用通信协议、然后让我确认一下。
在本指南中、有一个示例、将0x6B 写入0x31地址寄存器。
在这种情况下、是否可以以 ASCII 格式而不是二进制格式发送"02316B "?
那么、ASCII 格式的"k"应该被重新编入?

我尝试以 ASCII 格式发送"02316B"+enter、但我不能得到"k" resopnse。
发送"1"时、我得到了 ASCII 格式的响应"1FFFFFFF"。

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、  

    很抱歉您遇到此问题。 您能为我确认几个事项吗、以便我们能够解决此问题:  

    • EVM 是否按预期与 GUI 配合工作?  
    • 您是否在 EVM 板上执行了任何软件更新?  
    • 您能否在与 EVM 通信的位置共享代码片段?  

    谢谢、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    • EVM 是否按预期与 GUI 配合工作?  

    是的、它运行良好。

    • 您是否在 EVM 板上执行了任何软件更新?  

    是的、我记得我已经创建了更新、以测试以下帖子。

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors---internal/f/sensors---internal-forum/1169096/ldc1101evm-gui-tool

    • 您能否在与 EVM 通信的位置共享代码片段?  

    我使用的是 RS232终端软件、即 PuTTY。

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、  

    感谢您提供信息。 当您发送"02316B "命令时、您是否得到任何响应?  

    您是否尝试过使用任何其他命令、如从器件读取寄存器? 如果您尝试"0620"、数据流是否开始?  

    当发送"1"时、它只返回"FFFFFFFFFFFFFFF"、因为这不是有效的命令。  

    谢谢、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    当我以 ASCII 格式发送"02316B "时、我在"02316B "中的"1"处获得了"FFFFFFFFFFFFFFF"。
    我尝试发送"0620"。 但未返回任何响应。

    让我确认串行终端配置。

    115200波特、无奇偶校验、无流量控制、1个停止位、ASCII 格式。

    此配置是否正确?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、  

    您的设置正常。  

    [引用 userid="6840" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1176727/ldc1101evm-com-port-protocol/4438175 #4438175"]当我以 ASCII 格式发送"02316B "时、我在"02316B"中的"1"处得到了"FFFFFFFFFFFFFFF"

    如果要在命令中键入,则它会分别读取每个字母/数字。 您应该在文本编辑器中写出整个命令、然后将其复制并粘贴到终端中。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    我尝试了复制和粘贴。 然后它就可以工作了。 它返回"k"。

    此致、
    OBA