This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]洗碗机中的传感器

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1179984/faq-sensors-in-dishwashers

家用电器(尤其是洗碗机)是否使用霍尔效应传感器或感应传感器等位置传感器来检测移动部件的移动或确切位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个很好的问题,大多数人真的不想。 电器是我们定期进行交互的对象、传感器有助于提高我们与器件交互的质量。 传感器使我们的设备能够从物理世界收集数据、并使用这些信息来增强任务的执行方式。 本质上、任何具有活动部件的电子设备都有可能使用位置传感器和家用电器、这是一个很好的例子。 简而言之,答案是"是"。 让我为您提供几个在洗碗机中使用位置传感器的用例。

    用例1:打开/关闭检测

    洗碗机旨在通过减少我们必须执行的工作量、使我们的生活更加轻松。 洗碗机的系统必须能够防止用户在产品未正确关闭的情况下运行产品、以免肥皂和水溅到厨房地板上。 这可以通过在车门框上放置霍尔效应传感器来检测洗碗机车门是否处于打开或关闭状态来实现。 下图展示了如何使用霍尔效应传感器实现开/关检测。

                                                  

    推荐产品:

    器件

    数据表

    说明

    系统级优势

    DRV5032

    低功耗(1µA μ A)、低电压霍尔效应开关

    灵敏度级别可提供严格的 BOP、BRP 响应、以实现一致的开/关结果。

     

    TMAG5124

    具有电流输出的双线、高精度、霍尔效应开关

    由于该器件固有的噪声容限、双线电流输出可延长非板载感应的布线长度。 此外、从 MCU 到传感器只需2根导线、从而降低了成本。

     

    用例2:触摸按钮

    厨房为我们家中的电子产品提供了一些最恶劣的条件。 厨房中的电器(如洗碗机)容易发生食物溢出、油脂积聚甚至暴露于水中。 电感式触控按钮提供密封的触控按钮、可精确测量传感器线圈与金属触控按钮之间的距离。 下图显示了电感式触控按钮的放置以及如何以机械方式实现它们。

                                                     

    推荐产品:

    器件

    数据表

    说明

    系统级优势

    LDC214/LDC2112

    低功耗、多通道电感数字转换器

    该传感器配备了具有基线跟踪的按钮算法、可自动校正因老化或机械漂移而导致的目标变形。

     

    LDC3114

    低功耗4通道电感数字转换器

    包含 LDC211x 器件中的按钮算法和基线跟踪。 使用户能够禁用基线重置。

    工具和资源: