This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]烤箱中的传感器

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TMAG5273EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1179977/faq-sensors-in-ovens

主题中讨论的其他器件:TMAG5273EVM

家用电器(尤其是烤箱)是否使用霍尔效应传感器或感应传感器等位置传感器来检测移动部件的移动或确切位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个很好的问题,大多数人真的不想。 电器是我们定期进行交互的对象、传感器有助于提高我们与器件交互的质量。 传感器使我们的设备能够从物理世界收集数据、并使用这些信息来增强任务的执行方式。 本质上、任何具有活动部件的电子设备都有可能使用位置传感器和家用电器、这是一个很好的例子。 简而言之,答案是"是"。 让我为您提供几个在烤箱中使用位置传感器的用例。

    用例1:触摸按钮

    厨房并不总是像我们希望的那样干净,厨房里的电器,如烤箱,容易发生食物溢出或油脂堆积。 电感式触控按钮提供密封的触控按钮、可精确测量传感器线圈与金属触控按钮之间的距离。 下图显示了电感式触控按钮的放置以及如何以机械方式实现它们。

                                                   

    推荐产品:

    器件

    数据表

    说明

    系统级优势

    LDC214/LDC2112

    低功耗、多通道电感数字转换器

    该传感器配备了具有基线跟踪的按钮算法、可自动校正因老化或机械漂移而导致的目标变形。

     

    LDC3114

    低功耗4通道电感数字转换器

    包含 LDC211x 器件中的按钮算法和基线跟踪。 使用户能够禁用基线重置。

    用例2:旋转旋钮

    旋钮通常用于烤箱中以设置温度或在各种功能之间进行选择、通常通过使用电位器或旋转编码器来实现。 当使用转盘时、旋钮将沿着电位计旋转。 这种机械相互作用提供了一个磨损点、可能会随时间的推移而导致击穿。 将霍尔效应传感器用于磁性旋转转盘可形成非接触式解决方案、其磨损程度与机械实施方案不同。

                                              

    推荐产品:

    器件

    数据表

    说明

    系统级优势

    TMAG5273

     低功耗3D 线性霍尔效应传感器

    包含能够确定旋钮旋转位置的内部 CORDIC 算法。

    工具和资源: