This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM35:LM35DM (SO-8封装)引脚排列/连接

Guru**** 1955920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1179923/lm35-lm35dm-so-8-package-pinout-connections

器件型号:LM35

对于 LM35DM、SO8封装、它专门在引脚上显示 NC、而不是 Vcc、Vout、GND。

(尝试更换 LM35DT (TO-220封装版本)。

这些引脚是否应该保持悬空? 或者、它们是否可以连接到"底盘"以帮助将热量注入传感器部件?

谢谢!

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    感谢您在传感论坛上发帖。

    LM35DM 上的 NC 引脚未在内部连接、 可保持悬空。  

    此致、
    Nicole

x 出现错误。请重试或与管理员联系。