主题中讨论的其他器件:FDC2114、 LDC1314、 FDC1004
您好!
出于博士研究目的、我们对 FDC2114 CDC 感兴趣。 我们有一个无电感分量的应变电容传感器(本质上是一个可扩展的两板电容器)。 我们计划使用 FDC2114 EVM 板测试 FDC2114。 但是、对于我们的应用而言、尽可能实现0.01pF 甚至0.001pF 的测量分辨率非常重要。
我的理解是,采集的 FDC2114测量的分辨率取决于传感器电容值和 LC 振荡电路。 我们的传感器的基极电容值往往介于20~30 pF 和变化范围+/- 10~22pF 之间。 我的问题如下
- 对于 具有值 L=1.8microH 和 C=33pF 的内置 LC 振荡电路的 EVM 板,我们的传感器是否可以实现0.01pF 甚至0.001pF 的分辨率?
- 对于任何给定的传感器电容、我如何估算通用分辨率范围? 假设我使用的是 EVM LC 振荡器。
- 本 应用手册第3页表中的值是否是20pF 传感器测量分辨率的近似值?
- 本文中描述的方法是否可用于近似计算应变电容传感器的电容分辨率?