This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-STUDIO:使用 args 从命令行运行 LUA-script

Guru**** 2528900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1178547/mmwave-studio-run-lua-script-from-command-line-with-args

器件型号:MMWAVE-STUDIO

您好!

是否可以从命令行运行 LUA-script 并解析其他参数?  

我的目标是 将捕获目录解析为捕获脚本。

我已经尝试过以下类似操作:

 

mmWaveStudio.exe /lua C:\ti\mmwave_studio_03_00_00_14\mmWaveStudio\Scripts\Cascade\Cascade_Capture_custom.lua "custom_dir_name"

你有什么想法吗?  

 谢谢、

M. Mueller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看 mmWave Studio UG。

    如果未记录此用例、则不支持此用例

    谢谢你

    Cesar