This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1101:输出电压偏移误差 VOE

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1178422/tmcs1101-output-voltage-offset-error-voe

器件型号:TMCS1101

您好、支持团队、

我的客户询问以下问题、您能提供支持吗?

*数据表具有 输出电压偏移误差 VOE 的技术规格,每个单元在上电时都显示固定的 VOE? 例如、如果 VOE 显示+0.8mV 并切换电源、VOE 是否在下次上电时显示相同的值+0.8mV。 或者、VOE 每次上电时都会变化、例如+0.8mV、-0.7mV、+1mV? 他们希望在工厂校准 VOE 误差。

* VOE 人口分布数据

数据表是否具有 输入失调电流生产 分配数据、这是否可以重复使用 VOE 分配数据? 请告知如何转换为 VOE。

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji、

    每个器件的失调电压将是一个固定参数、但请记住、该器件不包含环境磁场抑制、这意味着耳机磁场的增加也很小。 我建议向您的客户展示 此应用手册、其中介绍了其中的一些挑战并讨论了校准选项。 简而言之、客户将能够从器件本身校准偏移、但不能从外部磁场校准偏移。  

    该器件在数据表的图7-9至7-16中确实显示了输入失调电流分布数据。 要将这些值转换为 VOE、只需将相关器件乘以灵敏度、或者:输入失调电流 X 灵敏度=输出电压失调误差。