This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP121:支持 SPI 模式3

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1177804/tmp121-spi-mode-3-support

器件型号:TMP121

TMP121是否支持 SPI 模式3?

我们在时序图中看到、SCK 以"虚线"下降沿显示、表示忽略第一个 SCK 上升沿之前的第一个 SCK 下降沿。 但是,案文中没有明确说明这一点。

数据表指出:"一旦 CS 被拉至低电平、CS 下降之前最后完成的转换的温度数据就会锁存到移位寄存器中、并在 SCK 下降沿随时钟移出。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您发帖到传感论坛、欢迎访问 E2E!

    数据在 SCK 的下降沿被设定并且将在 SCK 的下一个上升沿期间有效。 图3中的虚线表示 CS 可以在 SCK 为高电平或低电平时转换、并且 SCK 在空闲时的极性不应导致任何功能差异。

    此致、

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicole、

    数据表图显示了第一个数据位(D15)由 CS 的下降沿设置、而不是 SCK 的下降沿设置、即使 SCK 最初为高电平也是如此。  

    如果在 SCK 最初处于高电平时情况并非如此、那么现实情况是否更像以下两个图? 当 SCK 最初为高电平时、T3和 T4是否相对于 SCK 而不是 CS?

    谢谢、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    [引用 userid="546299" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1177804/tmp121-spi-mode-3-support/4435307 #4435307"]数据表图显示、即使 SCK 最初为高电平、第一个数据位(D15)也是由 CS 的下降沿而不是 SCK 设置的。  [/报价]

    是的、没错。 无论 SCK 的状态如何、当 CS 变为低电平时都会启用 TMP121的输出。

    此致、

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请确认以下内容正确:

    如果在 CS 变为低电平时 SCK 最初为高电平、SCK 的第一个下降边沿将被忽略且不会移动数据。

    2、即使您说"正确"、我在前一条消息中绘制的第二个图也不正确、因为它显示 D15由 SCK 而不是 CS 启用。

    谢谢、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="546299" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1177804/tmp121-spi-mode-3-support/4435690 #4435690"]1. 如果在 CS 变为低电平时 SCK 最初为高电平、则 SCK 的第一个下降沿将被忽略且不会移动数据。[/报价]

    正确。 时钟的状态直到第一个上升沿才有效。

    [引用 userid="546299" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1177804/tmp121-spi-mode-3-support/4435690 #4435690"]2. 尽管您说"正确"、但我在上一条消息中绘制的第二个图不正确、因为它显示 D15由 SCK 而不是 CS 启用。[/QUERPLET]

    是的、关于由 CS 而 不是 SCK 的下降沿设置的数据位的第一条陈述是正确的。 您所附的第二个图表不正确、因为第一个上升沿之前的 SCK 状态不 会影响数据移位。

    此致、
    Nicole