This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460-Q1:MOSFET 选择

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460, CSD75208W1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1177863/pga460-q1-mosfet-selection

器件型号:PGA460-Q1
Thread 中讨论的其他器件:PGA460CSD75208W1015

你(们)好  

数据表建议 使用 Fairchild FDC6506P p p 沟道 MOSFET  

但是、我的客户担心  FDC6506P 可能会停产。

您能不能建议如何选择适合 PGA460的 MOSFET?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PYTsai、您好!

    感谢您在传感论坛上发帖! 据我所知、TI 不提供与 FDC6506P 等效的器 件、但我们过去曾建议使用 TI CSD75208W1015。

    为超声波应用选择 MOSFET 时、需要重点关注的主要事项包括:

    1.确保 MOSFET 栅源极电压能够处理 OUTx 引脚上的预期电压。

    2.确保 MOSFET 漏源电压能够处理提供给传感器的电压。

    3.确认 MOSFET 能够在传感器驱动频率下进行开关。

    如果您有更具体的 MOSFET 问题、可以发表专门关于 MOSFET 的文章、以便从电源管理小组获得有关 MOSFET 选择的一些帮助。  

    最棒的

    Isaac