This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3001:OPT3001和 OPT3006之间的差异

Guru**** 1558025 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3001, OPT3006, OPT3007
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1178092/opt3001-the-difference-between-opt3001-and-opt3006

器件型号:OPT3001
主题中讨论的其他器件: OPT3006OPT3007

大家好、

OPT3001和 OPT3006、OPT3007之间有何区别?

它们是 P2P 吗?

您是否可以与我分享任何主要的性能比较表? 谢谢。

此致、

Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charlie、

    OPT3001和 OPT3006/7之间的区别在于、OPT3006/7具有更小的封装、需要在柔性 PCB 上进行特殊组装。  OPT3006和 OPT3007具有相同的封装、但 OPT3007具有4个有效引脚、而不是6个。

    OPT3001/6/7都具有相同的人眼响应滤波器和红外阻隔功能。

    Rahland