请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC1080 我们在压力范围为0.5巴至2巴的应用中使用 HDC1080。 我可以看到、在这些范围内、湿度显著变化。 我怀疑我看到的换档与施加的压力成正比。 在高于或低于标准大气压力的情况下使用 TI 湿度传感器是否有任何指导? 相对湿度在整个压力范围内是否准确?
谢谢、
Brian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.