This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:0.5至2 bar 范围内的应用

Guru**** 1180560 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1177769/hdc1080-application-in-the-range-of-0-5-to-2-bar

器件型号:HDC1080

我们在压力范围为0.5巴至2巴的应用中使用 HDC1080。  我可以看到、在这些范围内、湿度显著变化。  我怀疑我看到的换档与施加的压力成正比。  在高于或低于标准大气压力的情况下使用 TI 湿度传感器是否有任何指导? 相对湿度在整个压力范围内是否准确?   

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian -  

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E!

    此处、我们通常对数据表中所示的所有测量使用1 ATM。 没有基于特定海拔或压力的测试。 事实上、压力与温度成正比、与湿度成反比。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为情况就是这样。  因此、您不能对预期压力会如何影响测量发表任何意见?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brian -  

    器件的表征不是在海拔/深度/压力变化范围内。