This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP117:如何读取 Raspberry Pi 上的 ALERT 引脚输出

Guru**** 662690 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP117
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1176989/tmp117-how-to-read-alert-pin-output-on-raspberry-pi

器件型号:TMP117

您好!

我计划在 TMP117传感器和 Raspberry Pi 4B 之间使用 I2C 通信协议。 应将 TMP117传感器的 ALERT 引脚连接到 Raspberry Pi 上的哪个引脚? 它似乎是一条与 SDA 和 SCL 线路分开的线路。

提前感谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您无需连接 ALERT 引脚。 如果要将其连接到 GPIO 引脚、可以轮询引脚以检测警报状态。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好、

    谢谢! 是的、我知道我不需要连接 ALERT 引脚、但我想监控其输出以进行测试。 它是否可以连接到 Raspberry Pi 上的任何 GPIO 引脚?

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个后续问题:如果我有两个 TMP117传感器、我可以将这两个警报发送到同一个 GPIO 引脚、还是需要转到单独的 GPIO 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以将多个 TMP117警报引脚连接在一起。 这就是 SMBus 警报功能的作用方式。 请参阅 数据表中的7.5.3.1.5 SMBus 警报功能。  

    当您可以配置软件中断时、警报很有用。 如果无法为 GPIO 配置中断事件、我不建议使用警报。 否则、您将在一个环路中查询 GPIO 的状态、如果您只是使用 I2C 查询传感器、环路会更简单。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢、Ren!

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ren、Chris -结束这篇帖子。 如果出现其他问题、请随时再次发布!