This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1108:精度/计算设计文件?

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1174421/tmcs1108-accuracy-calculation-design-file

器件型号:TMCS1108

大家好、

我们是否有计算设计文件(xlsx 或类似文件)可帮助我们 确定器件的最终精度?

具体示例:客户希望看到5% VS 容差的影响。   可通过第9.3.4 - 10.2.2节中的公式计算
想知道是否有一个包含所有这些主题的工具可以让它变得更加简单。

谢谢
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、  

    欢迎您从假期中回来。 不幸的是,我们目前还没有开发任何这样的工具。 我们确实有 SPICE 模型、客户可以在这些模型中改变电源以查看输出的变化、但这些模型是针对典型性能而开发的、而不是最坏的情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus、

    感谢您挑选这个。 我们是否有其他可以为客户提供的指导? 我知道对于某些 INA 器件、我们在线有一个很好的错误计算器。 我们会有类似的东西吗?

    此致
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin、  

    不幸的是、不是。  我已将此反馈发送给我们的应用经理、我们可能希望在2023年开发一些内容、以帮助补充此处的 TMCS 产品线、但截至今天、我们没有任何用于霍尔效应器件的计算器。