This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3001:比率

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1177007/opt3001-ratio

器件型号:OPT3001

我们将使用您的光敏传感器 OPT3001型号。 在实际使用中、我们发现测量值与标准照明计(UT383)的测量值存在较大偏差。 我们想问您的公司是否有解决方案。

我的传感器初始化为连续采样模式、采样周期为800ms。 最大测量值限制为5241.60lux (即、配置寄存器0x01的值设置为0x7C10)。

测量方法如下:

(1)实验设备:光传感器设备(我们公司使用 OPT3001开发的设备)、光表(UT383、标准光测量仪器)、光源设备(我们公司开发的光设备)

(二)实验环境的建立:光传感器设备和光表放在同一环境中,光源设备直接照射在两台设备上,调整光源设备的亮度,记录传感器和光表的值。

(3)测量数据如下:

测试环境:Tong'an 检验科办公室的日常办公环境,SI08B:v1.0.28

光源:IEM-25BC-TW 颜色温度3000K

照明计:Ulead UT383微型照明计

测试方法:传感器重置后、会添加到测试站点。 状态配置:未配置。 亮度灵敏度和偏差的默认值为5%。

电感器、光计和光源放置在直线距离为23cm 的同一水平平面上。
光源:
IEM-25BC-TW
亮度(%)
照明计显示数据(lux) 传感器显示数据(38B8)
校准前的数据(lux)
传感器显示数据(38B8)

校准后的数据(5%数据校准、lux)
视差 比率
0 175. 72. 170 -5. -2.86%
5. 936 299 912 -24岁 -2.56%
10. 1254. 391. 1349. 95 7.58%
15. 1558. 492) 1537. -21. -1.35%
20. 1863年 579 1854. -9. -0.48%
25 2127 675. 2154. 27. 1.27%
30 2401 760 2438. 37. 1.54%
35. 2669 852 2734 65 2.44%
40 2906 916 3047. 141. 4.85%
45. 3187 1029. 3367 180 5.65%
50 3445 1099 3647. 202. 5.86%
55 3685 1203 3931. 246. 6.68%
60 3979 1290 4191. 212 5.33%
65 4186 1376. 4483 297. 7.10%
70 4440. 1452. 4755. 315 7.09%
75 4680 1537. 5000 320 6.84%