This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP422-EP:TMP422 VID V6211618数字输入

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP422, TMP421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1176088/tmp422-ep-tmp422-vid-v6211618-digital-inputs

器件型号:TMP422-EP
主题中讨论的其他器件:TMP422TMP421

TMP422 VID V6211618指定 SMBus 参数和数字输入参数。  TEM422除了 SMBus 和 DX 引脚之外没有其他输入。  我假设 DX 引脚是模拟的、而不是 VID 中提到的数字输入。  我的假设是 VID 中的数字输入残留在具有外部地址引脚的 TMP421规范中。  此假设是否正确?  

如果 DX 引脚是数字输入、如何验证 VIH/VIL、并且按照 DX 引脚上数字输入的规定执行泄漏测试是安全的?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您在传感论坛上发帖。

    DX 引脚不是数字输入。 假设 VID  V6211618中的数字输入参数从 TMP422地址引脚进行传递、您将会正确。

    此致、
    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您是指 TMP421地址引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我打算写入 TMP421地址引脚。 对于任何混淆、我深表歉意。