请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MMWAVE-DFP 您好!
我的客户在 C:\ti\mmwave_DFP_02_02_04_00\ti\examples\mmWaveLink_Cascade _examples\mmw_example.c 中找到以下代码
if (级联== 2)
{
rfChanCfgArgs.cascadingPinoutCfg &=~(1U <<5U);/*为从站禁用 OSC CLK OUT */
}
代码是 将参数的位5清零。 但在 ICD 中、您可以找到以下信息、位5中的1表示禁用 OSC CLK OUT。

您是否会在下一版本中帮助进行仔细检查和修复?
谢谢、
Chris