This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-DFP:AWR2243:级联示例代码中的问题

Guru**** 542470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1175542/mmwave-dfp-awr2243-issue-in-cascade-example-code

器件型号:MMWAVE-DFP

您好!  

我的客户在 C:\ti\mmwave_DFP_02_02_04_00\ti\examples\mmWaveLink_Cascade _examples\mmw_example.c 中找到以下代码

if (级联== 2)

rfChanCfgArgs.cascadingPinoutCfg &=~(1U <<5U);/*为从站禁用 OSC CLK OUT */

代码是 将参数的位5清零。 但在 ICD 中、您可以找到以下信息、位5中的1表示禁用 OSC CLK OUT。

您是否会在下一版本中帮助进行仔细检查和修复?

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    这是示例代码中的错误。 我们将提出内部请求单、并为将来的版本修复该问题。

    谢谢、

    Pradipta。