This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:解析日志文件中的 API:ProfileConfig 参数

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-STUDIO, DCA1000EVM, MMWAVE-DFP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1175236/dca1000evm-parsing-api-profileconfig-parameters-in-logfile

器件型号:DCA1000EVM
Thread 中讨论的其他器件: MMWAVE-STUDIOMMWAVE-DFP

我正在尝试解析  Lua 脚本中 AR1.ProfileConfig()生成的日志文件,以提取在使用 MMWAVE-STUDIO 通过 DCA1000EVM 收集数据时实际发送到雷达的命令。 但是、有一些参数值难以解释。

示例输出为:

2022年11月28日12:55:23:API:ProfileConfig、0、1497521873、700、640、16173、0、276、100、463、3000、0、0、30、0、

这些参数对应于毫米波 SDK 中 profileCfg 使用的以下输入:

  1. = 0
  2. = 60.25GHz
  3. = 7.00us
  4. = 6.40us
  5. = 161.73us
  6. = 0
  7. = 0
  8. = 9.994 MHz/us
  9. = 1.00us
  10. = 463
  11. = 3000ksps
  12. = 0
  13. = 0
  14. = 30

除了两个参数外、这两组之间的关系是显而易见的。 由于某种原因、在日志文件中、值 14921873对应于60.25GHz 的起始频率、而276对应于9.994MHz/us 的频率斜率常量。

您能否解释日志文件中的值与发送到雷达的 profileCfg 输入参数之间的关系?

如果没有这种关系、我就无法确定只从日志文件中获取哪些雷达设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以下载 MMWAVE-DFP 固件包、然后打开 MMWAVE-Radar-Interface-Control pdf 文件。 在该文件中、您可以转到表5.23以查找配置文件命令的确切结构。

    此致、

    Pedrhom Nafisi