我的 LDC1101EVM 有问题。 从一开始、我就无法将 GUI 连接到 COM 端口。 然后、我将 R12连接到 C14。 之后、红色 LED 停止闪烁。 我给 MCU 上电后、MCU 似乎无法启动。 我需要开发板的基本代码来对其进行调试和重新编程。 在哪里可以找到该代码? 您可以建议我做什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我的 LDC1101EVM 有问题。 从一开始、我就无法将 GUI 连接到 COM 端口。 然后、我将 R12连接到 C14。 之后、红色 LED 停止闪烁。 我给 MCU 上电后、MCU 似乎无法启动。 我需要开发板的基本代码来对其进行调试和重新编程。 在哪里可以找到该代码? 您可以建议我做什么?
您好 Sanaz、
EVM 刷新后,电路板插入后绿色 LED 是否亮起?
对于器件管理器中显示的 EVM、它应在 COM 端口下显示为 EVM:
如果情况并非如此、您可以手动重新分配驱动程序。 如果它显示正常、但您仍然无法连接到 GUI、您能否尝试此 E2E 主题中提到的修复程序: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1171583/ldc1101evm-ldc1101-evm-gui-not-showing-any-com-ports。
此致、
Justin Beigel