This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM75A:THyst 寄存器

Guru**** 668880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1173637/lm75a-thyst-register

器件型号:LM75A

您好、E2E、

我们的客户正在尝试使用该测试板的 LM75。
当它们向 THyst 寄存器写入0x3C00时、器件在读取时输出0x3CFF。
它是否出现故障? 或者、如何使用它是否存在问题?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您在传感论坛上发帖。

    如果可能、请连接一个逻辑分析仪或示波器捕获0x3C00写入和0x3CFF 读取。 这将帮助我们进一步排除故障。

    此致、

    Nicole

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicole、

    感谢你的答复。
    好的、我会请求捕获的、我会在几天内将其发送给您。

    BR、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ACGUY -  

    谢谢! 我们期待着看到这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我收到了客户的信息。 我想通过 E2E 的私人消息向您发送它。
    请接受我的友谊请求。

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ACGUY -  

    请在此处发布捕获、因为 E2E 论坛将帮助所有使用该器件的人员。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:

    它是由客户提供的。 因此、未经客户许可、不得在 E2E 上发布。 我会将其附加到您发送给我的电子邮件中。

    感谢您的合作。

    ACGUY