This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA460-Q1:将变压器拓扑的电源输入限制在15V 的任何注意事项?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1174547/pga460-q1-any-consideration-to-limit-the-supply-input-for-the-transformer-topology-to-15v

器件型号:PGA460-Q1

你(们)好  

我是否知道 为什么将变压器拓扑的电源输入限制在15V?  

如果 将28V 用于变压器拓扑的电源输入,会导致什么问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

    我们的团队目前正为感恩节假期而外出。    我们应该能够在星期一回来时再次研究您的问题。

    谢谢、

    Mekre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PYTsai、您好!

    感谢您在传感论坛上发帖。 变压器驱动系统中 VPWR 引脚建议的最大工作电压为15V、这是因为 OUTA/B 引脚上的电压在突发期间是中心抽头电压的两倍。 例如、如果我们为中心抽头提供15V 电压、则在突发期间、它们将在 OUTA/B 上生成高达30V 的电压、如果为 VPWR 引脚和中心抽头提供28V 电压 、则在突发期间、OUTA/B 引脚上的电压将高达56V。

     OUTA/B 引脚的额定电压仅高达30V、因此我们建议使用15V 电压、使用高于建议电压的原因可能会损坏器件的 OUTA/B 引脚。 如果您需要为器件 VPWR 引脚提供28V 电压、则只需确保使用 不同的电压来分离 VPWR 和电源变压器中心抽头的电源、以避免损坏器件输出级即可。

    希望这能解答您的问题!

    最棒的

    Isaac