This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1000:卡在99.99相对湿度上

Guru**** 668540 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, HDC3022, HDC2022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1175132/hdc1000-stuck-on-99-99-relative-humidity

器件型号:HDC1000
主题中讨论的其他器件:CC2650STKHDC3022HDC2022

你(们)好
我正在使用 CC2650stk SensorTag。 作为我的再润滑剂的一部分、我尝试使用传感器测量土壤中的相对湿度和温度(对于农业再润滑剂)
我设计并打印了一个模块化(无源)通风外壳 、以允许气流通过传感器。 很难准确地解释我所做的事情、因此我附加了一张图片、让事情更加清晰。 壳体放置在土壤内部、因此上部 突出在地面上方、传感器本身不会接触到土壤(零件之间有一个网格可防止它)

无论如何、即使土壤干燥、传感器也会持续显示99.99的相对湿度。 据我所知、传感器上没有冷凝。

您是否知道导致此问题的原因? 是否有必要进行可靠的测量、确保传感器周围始终有空气移动?

我希望它足够清楚  

提前感谢

Bnaya


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bnaya -  

    HDC 器件不用于测量土壤湿度-它们用于测量空气中存在的水蒸汽。 在这种情况下、我建议您将 PCB 从外壳中取出、在显微镜下检查、查看是否有任何迹象表明水或其他材料被捕获、并在必要时将其干燥(如果可能、请使用100°C 烤箱至少一小时、 可能更多),然后重新测试以查看水是否从部件中蒸发。 对于本应用实验、我还建议您使用部件上安装了 PTFE 过滤器的器件、即 HDC3022或 HDC2022、因为它们可能更适合此类应用、而不是完全开放的空腔传感器。