This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP117:消除噪声,对旧的和过时的 TMP007的问题,而不是117...

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP007
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1174017/tmp117-removing-noise-question-about-the-old-and-obsolete-tmp007-not-the-117

器件型号:TMP117

您好!  

首先、我知道 TMP007已经过时了、但我们仍在使用它、我很乐意提供一些建议。

我们有来自 TMP007的噪声、该噪声在至少100Mhz 的频率范围内跳跃300kHz (未进一步检查)

我做了一个贴片、切断电路板并使用一个电阻器将 DGND 和 AGND 分开、我可以清楚地看到、dgnd 是我的噪声源。

下面的 PIC 显示了示波器和频谱图像:

 

我现在正在进行新的布局、在 DGND 和 AGND 中、铁氧体磁珠使用1千欧@100Mhz 和0.8 Ω@DC 进行隔离

这似乎解决了噪音问题、但我的问题是:

我没有看到对 DGND 信号的特别注意、在所有应用手册和布局指南中、我看到这些指令始终直接连接到 AGND。

这是有原因的吗? FB 的分离是否会因某种原因而破坏器件的运行或精度?

谢谢、

Roy Barak

ClearCut Medical

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确的是、除了直接连接到 AGND 的 DGND 之外、我们从未发布或测试过任何其他配置。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、  

    您能否指定芯片中哪些内部组件以 DGND 为基准?  

    您能想到将它们分开不安全的任何原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有任何有关此停产产品的详细信息可供分享。

    感谢您的理解。