This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] dbscan 算法的选择

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1173642/choice-of-the-dbscan-algorithm

Thread 中讨论的其他器件:AWR1843

您好!

我使用的是 AWR1843雷达、我想在 OOB 演示中实现群集算法。
在其他演示中、我看到应用了 Dbscan 算法。 我想知道为什么选择 DBscan 而不是另一种群集算法。

如果还有另一个更高效的选项、请与我分享并解释选择原因?

谢谢、

Ben Hassine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我们发现 DBSCAN 是一种用于在雷达点云中查找集群的良好算法、因此在我们的演示中选择了使用该算法。 它根据 点云分布不同子部分的点密度查找不同形状的群集(取决于点云分布的性质、该分布会随每个新观察结果而变化) (定义密度的两个主要参数是 Epsilon 和点数)。 它 通过将 高密度区域内的点聚在一起、在嘈杂的雷达点云上表现得非常好、并忽略类似于噪声的稀疏区域。

    此致、

    高斯基  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的响应。 K_means 算法会怎么样? 根据我的研究、与 dbscan 相比、它的速度非常快。
    确实、我们必须定义参数 K、但有"弯管方法"来选择最佳的群集数量。  我想知道它是否比 dbscan 更高效、以及我们是否可以在 OOB 演示中实现它。

    此致、

    Ben Hassine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    DBSCAN 可以比 K-means 更好地解决不规则形状的集群问题。 此外、K-means 群集会将数据集上的所有点(包括噪声点和其他无兴趣点)分类到各自的群集中。

    为了更清楚地说明、我想问您以下问题:

    1. 您的用例是什么? 即  、您对哪种类型的数据集进行了研究?
    2. 您能解释一下"更高效"的含义吗? 您是否在谈论相对于群集的分类方式提高计算速度或获得更好的结果?

    此致、

    高斯基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kaushik、

    非常感谢您的忏悔。  

    1) 1)问题1 :我试图对"混凝土"或"金属"性质的"静态"物体进行集群和分类

    2)问题2: 是的,我是说效率更高,原因有两个:  计算速度提高 , 分类集群的结果更好。

    那么、DBSCAN 是我的情况下的最佳算法、还是有另一种更好的算法?

    此致、

    Ben Hassine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    DBSCAN 当然是  您用例的更好选择之一、但我无法声明它是最好的。

    此致、

    高斯基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kaushik、

    感谢您的回答、这对我有很大帮助。

    此致、

    Ben Hassine