This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP1827EVM:Web GUI 中的 Addr1和 Addr2

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP1826, TMP1827EVM, TMP1827
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1174092/tmp1827evm-addr1-and-addr2-in-the-web-gui

器件型号:TMP1827EVM
主题中讨论的其他器件:TMP1826TMP1827

您好!

我使用的是 TMP1827EVM (我最初想使用 TMP1826。 暂时使用1827EVM、因为1826EVM 缺货)

我正在探索"TMP1826" ·库(TI.com)的 GUI 应用搜索结果 、以写入和读回数据。

问题1:我想知道写入块中的地址1和右侧预览块中的 Addr1的用途。

我似乎需要在地址2中为写入操作提供特定块的起始地址、并将地址1 = 0x0000保留为固定值以执行写入操作。 我的理解是否正确?

问题2:是否无法从特定页面读取特定块、例如第0页的块1? 如果我提供除0x0000以外的任何起始地址、则预览如下所示

此致、

Rashmitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于传统原因、有一个16位地址。 ADDR1是高8位、ADDR2是低8位。 TMP1826和 TMP1827仅使用低八位来寻址它们的2Kb EEPROM。 另请注意、您只能使用位于页面开头的块地址。 因此、GUI 软件使用逻辑和0xf8屏蔽您的地址输入。

    您的硬件是否断开连接? 请参阅左下角的状态栏。  

    这是我针对读取0x8到0x1F 获得的响应。 请注意、暂存器2只包含将在写入操作期间提交的块。 如果要读取多个块、必须读取 EEPROM。

    谢谢、