请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP1827EVM 主题中讨论的其他器件:TMP1826、 TMP1827
您好!
我使用的是 TMP1827EVM (我最初想使用 TMP1826。 暂时使用1827EVM、因为1826EVM 缺货)
我正在探索"TMP1826" ·库(TI.com)的 GUI 应用搜索结果 、以写入和读回数据。
问题1:我想知道写入块中的地址1和右侧预览块中的 Addr1的用途。
我似乎需要在地址2中为写入操作提供特定块的起始地址、并将地址1 = 0x0000保留为固定值以执行写入操作。 我的理解是否正确?
问题2:是否无法从特定页面读取特定块、例如第0页的块1? 如果我提供除0x0000以外的任何起始地址、则预览如下所示
此致、
Rashmitha